This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:LVDS 输出的并行配置

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978780/sn65lvds104-parallel-configuration-of-lvds-outputs

器件型号:SN65LVDS104

大家好、团队、

客户 对 LVDS 缓冲有疑问。

"我们需要能够在多点配置中驱动四个100欧姆终端接收器。 端接是内部的、因此不可拆卸、因此会导致25 Ω 端接。 为了能够驱动这个、我在寻找一个与 sn65lvds104的四个输出并行的连接。  TI 的一个应用在第3-7页描述了这个 slld009。 您或您的任何同事是否曾对此进行过调查?"

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    鉴于接收器端接在内部为100欧姆、为了获得最佳的信号完整性并从而实现稳健的设计、这两个选项中的一个是否可以接受:

    1)。 使用 DS25CP104或类似器件分别驱动每个100 Ω 接收器。

    2)。 使用具有外部端接的 LVDS 接收器。

    100欧姆接收器的并联端接问题在于、它会导致回波损耗降低/反射、因此不是一个稳定的设计。 因此,最好考虑上述两种选择。

    此致、Nasser

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nassar、

    感谢您的回答,但我们有几个原因无法浏览您描述的路线:

    1)。 我们需要减少进入热处理室的信号数量、因为我们将在结束的几天内同时测试20个器件

    每个设备都有四个相同的模块,每个模块都有各自的端接 LVD 接收器。 通过将每个器件的块链接在一起、我们可以将连接数量减少4倍。

    2)。 如上所述、每个接收器都有自己的器件端接。

    由于老化测试不需要全速功能、因此我们可以将器件的实际速度大幅降低至1MHz 或10MHz。

    我假设 TI 没有能够在+125C 下运行的 LVDS 缓冲器、因为消声室将被加热至125°C。

    此致、Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves、您好!

    我检查了、并且有多个 LVDS 器件可在125摄氏度的工作温度下工作。 请按照以下链接检查是否有标记为高可靠性的器件:

    https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#!p404=Deserializer;SerDes;Serializer&p1389=LVDS

    此致、Nasser