主题中讨论的其他器件:SN65DSI84、 LMK61E0M
您好!
我们有以下配置:
MIPI DSI => DS90UB941 => 1单端 FPD 链接=> DS90UB948 => LVDS 屏幕(60fps 时为800x1200)
PCLK = 72MHz
当串行器使用外部时钟(DS90UB941)时,LVDS 上像素时钟的时序容差是多少?
我进行了一些测量、并具有以下特性(在像素时钟中):
水平前沿/水平同步/水平后沿/数据
56/24 / 24 / 799 = 903
55 / 24 / 24 / 800 = 903
58 / 24 / 23 / 800 = 905
当使用 DS90UB941的 MIPI 时钟进行相同测量时、我可以根据 MIPI 配置实现稳定的计时:
72 / 24 / 24 / 800 = 920
为什么前沿有不同的时序、为什么外部时钟计时不稳定?
MIPI 时钟和外部时钟域之间的重定时吗?
是否有可能改进它?
我们还具有与 SN65DSI84 (MIPI 转 LVDS 桥接器)相同的行为(屏幕闪烁)。
谢谢、
此致、
亚历山大