Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9548A 您好专家、
客户报告说、他们无法 使用 IMPI 命令访问 TCA9548A。 这是将使用此命令通过 SMBus 进行通信的 BIOS。
客户按如下方式尝试、显示读取失败
- I2cget 1 0x73 0x0F return:读取失败 (BMC 无法访问 I2C 多路复用器)
- I2cget i2cbus 从器件地址数据地址
团队能否共享电子邮件、以便我可以在内部共享一些信息? 或我们可以尝试的任何后续步骤?