This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:无法通过 IPMI 访问 TCA9548A 多路复用器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979861/tca9548a-not-able-to-access-tca9548a-mux-by-ipmi

器件型号:TCA9548A

您好专家、

客户报告说、他们无法 使用 IMPI 命令访问 TCA9548A。 这是将使用此命令通过 SMBus 进行通信的 BIOS。

客户按如下方式尝试、显示读取失败

  • I2cget 1 0x73 0x0F  return:读取失败   (BMC 无法访问 I2C 多路复用器)
  • I2cget i2cbus 从器件地址数据地址

团队能否共享电子邮件、以便我可以在内部共享一些信息? 或我们可以尝试的任何后续步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    感谢您的联系。 您是否正在尝试从器件中读取数据? TCA9548A 具有用于控制器件的单个控制寄存器。 如果尝试从器件读取数据、则不需要将寄存器地址传递到器件。 有关 TCA9548A 读数的详细说明、请参阅数据表第8.5.3.2节。

    假设这已经过验证、您是否能够提供尝试通信的示波器截图? 您是否已验证硬件可选地址是否正确分配为低-高-高以实现0x73的地址?

    您可以通过点击此回复顶部的我的姓名(Danny Bacic)直接通过找到的电子邮件地址联系我。

    最棒的

    Danny