This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:输入和输出关系

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979163/sn65lvds1-input-and-output-relationship

器件型号:SN65LVDS1

大家好、

你好。

 SN65LVDS1是否提供与输入电源类似的输出? 例如、如果我们有一个2.5V 输入并为器件提供 Vcc=3.3V 的电源、那么差分输出是有效的3.3V LVDS、还是输出2.5V LVDS?

提前感谢您对此进行澄清。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您可以在数据表中看到驱动器输出的电气特性、其中包括2.5V 电源的测试条件。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.


    感谢您的回答。 我们的客户需要2.5V LVDS 信号、并且器件具有2.5V CMOS 输入。 如果它们以 Vcc=3.3V 为器件供电、器件将以3.3V 电压驱动 LVDS 信号、或者以 Vcc=3.3V 电压驱动2.5V 输入、是否会产生 有效的2.5V LVDS 输出?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    没有2.5V LVDS 信号。 LVDS 具有符合 TIA/EIA-644A 规范的标准输出:350mV 摆幅和1.2V 共模。

    此致、

    I.K.