Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS1 大家好、
你好。
SN65LVDS1是否提供与输入电源类似的输出? 例如、如果我们有一个2.5V 输入并为器件提供 Vcc=3.3V 的电源、那么差分输出是有效的3.3V LVDS、还是输出2.5V LVDS?
提前感谢您对此进行澄清。
此致、
卡洛