Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979358/power-consumption
主题中讨论的其他器件:DS160PT801大家好、
客户询问 DS160PT801在工作模式和现代待机模式下的功耗。
我在 DS 中找不到它们、请帮助您提供价值。 谢谢你。
注意:激活意味着所有8个通道都被锁定并重新传输接收到的数据。
现代待机模式意味着禁用所有通道、但1.8V 和1.1V 仍处于开启状态。
此致、
Mike