This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功耗

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979358/power-consumption

主题中讨论的其他器件:DS160PT801

大家好、

客户询问 DS160PT801在工作模式和现代待机模式下的功耗。

我在 DS 中找不到它们、请帮助您提供价值。 谢谢你。

注意:激活意味着所有8个通道都被锁定并重新传输接收到的数据。

现代待机模式意味着禁用所有通道、但1.8V 和1.1V 仍处于开启状态。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请通过 TI 内部电子邮件发送电子邮件以进行讨论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    当然、感谢您的支持。

    此致、

    Mike