主题中讨论的其他器件:BQ25792、 TPS25750、 TIDA-050047、 BQ28Z610、 BQ28Z610-R1
您好!
我正在进行带充电器的 USB-C PD 设计、最初希望结合使用 TPS65987D 和 BQ25792充电器 IC (如 TIDA-050047中所示)。 但是 、由于 TPS25750不可用、我需要高压开关、因此我考虑了将 PD 控制器 TPS65987D 与 BQ25792相结合。
现在我的问题是:可以通过 TPS65987D 的 I2C1接口控制 BQ25792、还是需要外部微控制器(如图所示)。 38在 数据表 中)? 当然 、TIDA-050047中显示的设计是理想的、但我不想使用没有样片的器件进行设计。
谢谢、
Franz