This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 能否直接通过 I2C1控制 BQ25792?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TIDA-050047, TPS65987D, BQ28Z610, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978172/tps65987d-can-tps65987d-control-bq25792-directly-via-i2c1

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS25750TIDA-050047BQ28Z610BQ28Z610-R1

您好!

我正在进行带充电器的 USB-C PD 设计、最初希望结合使用 TPS65987D 和 BQ25792充电器 IC (如 TIDA-050047中所示)。 但是 、由于 TPS25750不可用、我需要高压开关、因此我考虑了将 PD 控制器 TPS65987D 与 BQ25792相结合。

现在我的问题是:可以通过 TPS65987D 的 I2C1接口控制 BQ25792、还是需要外部微控制器(如图所示)。 38在 数据表 中)? 当然 、TIDA-050047中显示的设计是理想的、但我不想使用没有样片的器件进行设计。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您是如何尝试订购 TPS25750样片的? 我认为应该可以订购、我可以咨询我们的营销团队、看看是否有任何延迟。 我还建议遵循 TIDA-050047并将 TPS25750D 与 BQ25792搭配使用、而不是 TPS65987D。

    但是、要回答您的问题、可能会但不建议将其用于此类应用。 从技术上讲、您可以使用 I2C 端口来控制 充电器、但这并不那么简单。 TPS65987D 是一款更为复杂的器件、因此需要额外配置来对 BQ25792进行编程。

    谢谢、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的澄清。 遗憾的是、TPS25750D 不可订购(仅 TPS25750S、请参见图)。 感谢您询问市场营销、期待您的反馈。

    有关使用 TPS25750D 进行设计的另一个问题。 是否可以 通过 I2Cm 接口访问其他 I2C 器件、如电量监测计(例如 BQ28Z610或 BQ28Z610-R1)? 如果可能、我希望避免使用额外的微控制器。

    谢谢、祝你一切顺利  

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我将在本周晚些时候通知您、一旦我确认样片何时可用、现在我建议每天进行检查。

    或者电量监测计、我不确定这些器件的复杂程度、但从技术上讲、您可以使用 I2C 端口向器件发送命令。 唯一的问题是、您只能在没有微控制器的情况下对命令进行预编程。 例如、在已在补丁中配置 PD 控制器的情况下、您将无法发送命令、因此您将受到逻辑功能的限制。

    谢谢、

    哈里