This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:上拉/下拉电阻器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974557/thvd1452-pull-up-down-resistor

器件型号:THVD1452

大家好、

我的客户正在考虑使用 THVD1452。 请支持以下问题吗?

d/s 中的图38建议在 R 上连接10k 上拉电阻、在 DE 上连接10k 下拉电阻。   不需要在 RE 上使用10k 上拉电阻器、 在 D 上使用10k 下拉电阻器? 如果不需要、您能告诉我原因吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当接收器被禁用时、R 输出具有高阻抗。 上拉电阻可防止 MCU 的 RxD 引脚悬空。

    DE 引脚已经有一个弱内部下拉电阻。 外部下拉电阻越强、可产生更大的噪声电流(请参阅布局指南中的第6点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、REB 和 D 引脚具有内部上拉电阻。 您可以使用外部上拉、原因是 Clemens 提到过。

    此致、

    Hao