你(们)好
我在设计中使用 DS125MB203。 我想在 IIC 模式下使用10G-KR。 我将寄存器设置为以下列表。 可以正常工作。 请帮我查看我的寄存器和 原理图、并给我一些建议。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在设计中使用 DS125MB203。 我想在 IIC 模式下使用10G-KR。 我将寄存器设置为以下列表。 可以正常工作。 请帮我查看我的寄存器和 原理图、并给我一些建议。 谢谢!
您好!
我认为您的寄存器设置应该正常、看起来也不错。 请注意、要启用 SMBus 寄存器访问、我们需要首先设置寄存器0x06[3]=1'B1。
已查看此原理图、请注意以下几点:
1)。 我不确定为什么我们有 R120、R121、R122、R123、R126和 R127。 器件具有板载100 Ω 反向终端。
2)。 器件需要或最好在高速信号上提供交流耦合。 我在 S_OUT 高速信号上看不到交流耦合电容。
此致、Nasser
您好!
1)。 您可以在引脚模式下硬接线或搭接不同的引脚、而不是 CPLD。 这样、您就不需要使用 CPLD。
2)。 您可以首先确保引脚模式正常工作。 然后切换到 I2C 模式并读取寄存器。 在 I2C 模式中、可能无法正确设置由引脚模式定义的设置之一。 请注意、一旦启用 I2C、EQ、去加重功能和 MODE 引脚功能将通过默认寄存器进行控制。 默认寄存器设置可能不是最佳设置、也可能与引脚模式设置不同。
此致、Nasser