This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DS125MB203如何在 IIC 模式下为10G-KR 设置寄存器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970643/ds125mb203-ds125mb203-how-to-set-register-for-10g-kr-under-iic-mode

器件型号:DS125MB203

你(们)好

我在设计中使用 DS125MB203。 我想在 IIC 模式下使用10G-KR。 我将寄存器设置为以下列表。 可以正常工作。 请帮我查看我的寄存器和 原理图、并给我一些建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的寄存器设置应该正常、看起来也不错。 请注意、要启用 SMBus 寄存器访问、我们需要首先设置寄存器0x06[3]=1'B1。

    已查看此原理图、请注意以下几点:

    1)。 我不确定为什么我们有 R120、R121、R122、R123、R126和 R127。 器件具有板载100 Ω 反向终端。

    2)。 器件需要或最好在高速信号上提供交流耦合。 我在 S_OUT 高速信号上看不到交流耦合电容。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查我的设计。 您的建议已在我的设计中。  

    我不会 将 R120、R121、R122、R123、R126和 R127放置在板上。  它不起作用。 我尝试放置 R1438以提高 MODE 引脚电压。  不管用。  

    请帮助您提出其他可能导致此问题的原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进一步了解这一点、您可以将器件置于引脚模式并将 MODE 设置为 KR。 请将 EQ 和 DEM 设置设为最小值并根据需要增加。 最终、您可能需要放置示波器探头并检查信号质量。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的旧设计是使用 CPLD 将器件置于引脚模式。 可以正常工作。 现在、我更改了我的设计以节省成本。 我想在 IIC 模式下使用器件、而不使用 CPLD。 请帮您提出建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 您可以在引脚模式下硬接线或搭接不同的引脚、而不是 CPLD。 这样、您就不需要使用 CPLD。

    2)。 您可以首先确保引脚模式正常工作。 然后切换到 I2C 模式并读取寄存器。 在 I2C 模式中、可能无法正确设置由引脚模式定义的设置之一。 请注意、一旦启用 I2C、EQ、去加重功能和 MODE 引脚功能将通过默认寄存器进行控制。 默认寄存器设置可能不是最佳设置、也可能与引脚模式设置不同。

    此致、Nasser