Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS460
主题中讨论的其他器件: HD3SS460
您好!
我的客户有2个 Type C 端口、仅具有功率接收器。 两个端口配置为 DP 的 DRP。
当一个端口是 CC 通信后的 UFP 端口时、另一个端口将仅更改为 DFP。 它像菊花链一样工作、通过 DP。
是否可以使用 HD3SS3220实现此功能?
BR、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
此应用没有参考设计。 由于 HD3SS460是无源多路复用器、因此此处的注意事项较少。 USB 通道可连接到 USB、交替模式通道可连接到交替模式通道。 此设计是否仅通过 DP? USB 信号发生了什么情况? 方框图将在这里有所帮助。
HD3SS3220不能在此处使用、因为两个端口都支持 DP 交替模式。 HD3SS3220不是 PD 控制器。 此处应考虑 TPD25750等器件。