This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:能否使用此器件实现 DP 菊花链?

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973913/hd3ss3220-can-i-use-this-part-to-do-dp-daisy-chain

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: HD3SS460

您好!

我的客户有2个 Type C 端口、仅具有功率接收器。 两个端口配置为 DP 的 DRP。

当一个端口是 CC 通信后的 UFP 端口时、另一个端口将仅更改为 DFP。 它像菊花链一样工作、通过 DP。

是否可以使用 HD3SS3220实现此功能?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能绘制方框图吗? 双通道 DP 或四通道 DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果 DP 交替模式是所需的功能、则需要使用 PD 控制器。 HD3SS3220只能作为 CC 控制器运行、因此不能用于 DP 交替模式应用。 如果 DP 从 ON 端口"传递"到另一个端口、则需要在每个端口上使用 PD 控制器、它们需要相互通信。  

    您需要考虑将每个端口的 HD3SS460用作 Type-C 交替模式多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    感谢您的评论。

    您是否有适用于此的参考设计? 不确定如何连接两个 HD3SS460和 AUX 信号。

    当另一个 HD3SS3220变为 UFP 时、控制器需要发送命令来将其中一个 HD3SS3220设置为 DFP、对吧? 您是否有命令流来避免合规性或兼容性问题?

    还是您有其他 ASIC 建议?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    此应用没有参考设计。 由于 HD3SS460是无源多路复用器、因此此处的注意事项较少。 USB 通道可连接到 USB、交替模式通道可连接到交替模式通道。 此设计是否仅通过 DP? USB 信号发生了什么情况? 方框图将在这里有所帮助。  

    HD3SS3220不能在此处使用、因为两个端口都支持 DP 交替模式。 HD3SS3220不是 PD 控制器。 此处应考虑 TPD25750等器件。