Other Parts Discussed in Thread: THVD2410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD2410 您好!
当总线引脚 A 上的 THVD2410为+24V、总线引脚 B 上的0v 为零时、请告知结果、此时不存在 VCC 电源。 此外、当总线引脚 A = 0v 且总线引脚 B =+24V 时、即反向。 假设设备是浮动/隔离式的、未连接到任何其他设备(即无接地/接地连接)。
器件是否能够承受并且是否有任何电流流流过 GND 引脚、5V VCC 引脚或信号引脚流回我的电路? 数据表仅讨论器件运行时的故障、即、在我可以看到的范围内、已通电。
我正在设计一个具有0v、+24V、RS485_A、RS485_B 连接端子的隔离式模块、用户可能会进行不正确的连接(+24V 终端具有反向保护)。
请注意、我的120 Ω 终端电阻器的额定功率为4.8W。
谢谢你
Andrew