This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:无 VCC 电源的前端保护

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974335/thvd2410-front-end-protection-with-no-vcc-supply

器件型号:THVD2410

您好!

当总线引脚 A 上的 THVD2410为+24V、总线引脚 B 上的0v 为零时、请告知结果、此时不存在 VCC 电源。 此外、当总线引脚 A = 0v 且总线引脚 B =+24V 时、即反向。 假设设备是浮动/隔离式的、未连接到任何其他设备(即无接地/接地连接)。

器件是否能够承受并且是否有任何电流流流过 GND 引脚、5V VCC 引脚或信号引脚流回我的电路? 数据表仅讨论器件运行时的故障、即、在我可以看到的范围内、已通电。

我正在设计一个具有0v、+24V、RS485_A、RS485_B 连接端子的隔离式模块、用户可能会进行不正确的连接(+24V 终端具有反向保护)。

请注意、我的120 Ω 终端电阻器的额定功率为4.8W。

谢谢你

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源关闭时、绝对最大额定值也适用。 不会造成损坏。

    总线输入电流(II)也是在 VCC = 0V 时指定的;它可能流入 VCC 或流出 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、回答很好。