This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:VBUS 无电压。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971852/tps65988-vbus-no-voltage

器件型号:TPS65988

大家好  

我想知道 TPS65988是否能够意识到 VBUS 没有电压的情况。

谢谢

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下要求吗?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我有坞站产品。

    产品未连接到电源、并且 TYPE_c 接口用于连接到笔记本电脑、
    我不希望 VBUS 上有电压、只需插入 UFP、系统就不能通电。

    谢谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生


    此外、,我将 PD 的角色设置为 DFP、但 VBUS 仍然具有电压。

    但电压将从0变为5V,然后从5变为0V,并反复地。

    从日志中、笔记本电脑会继续向我的产品,发送 source_cap

    这是正常的吗?

    e2e.ti.com/.../7002.log.rar

    谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要了解您设计的更多背景信息、我是否知道您为什么不希望底座在总线供电模式下工作? 您可以将 PD 控制器配置为仅拉电流模式以实现此目的、或将其配置为 DRP 并选择 PPX 作为等待 SRDY。  

    对于第二个问题、您能否共享固件日志和项目文件?  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、


    下面是 pjt 文件。

    e2e.ti.com/.../8372.CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID.rar

    为了实现我想要的效果、我将 pjt 的 DRP 更改为 DFP、然后出现以下日志

    e2e.ti.com/.../6724.7002.log.rar

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此项目文件在 EVM 上不起作用。 您是否有 EVM 可与您一起测试您拥有的项目文件?  

    否则、请在电路板上加载默认模板、然后添加自定义功能。  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您能告诉我为什么不需要 VBUS? 还是您不想在 VBUS 上进行功率流? 我们可以设置5V @0A PDO、其中5V 将被置为有效、但不会发出功率。

    如果您希望此端口支持 USB 闪存、则至少应支持5V @0.9A。

    此外、请告诉我您使用的固件版本原因当我打开 pjt 文件时、不会自动选择固件。

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    因为我们的产品仅是来源。 当产品未插入电源适配器(接收器状态)时、我们不会连接 VBUS。

    它将导致问题。 当先插入 UFP、然后插入电源适配器时、系统将出现异常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    我们使用的固件版本为6.1.1

    谢谢

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    让我澄清一下。

    坞站上的 Type-C 端口将仅用作源模式、如果在电缆远端连接了电源适配器、则会出现异常现象。 现在您要禁用 VBUS 以排除该问题、对吧?

    应该注意的是、插入电缆插头后、任何情况下都不会禁用 VBUS (故障条件除外) 由于电源通信是 PD 通信的第一步、因此将根据电源通信的第一步发送所有其他后续 PD 消息。 因此、这意味着无法满足您的要求、因为它不符合 USB-IF 发布的 Type-C 规范和 PD 规范。

    我认为还有其他方法可以解决这个问题、但第一步是澄清问题、您是否也可以分享您的测试设置? 您可以上传图片进行描述。

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您所附的版本号用于 GUI (定制配置工具)、 而不是固件。 随附图像显示、固件版本的信息在红色框中突出显示。

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    由于我的计算机在这个论坛上的 Caton 过大、我希望我可以通过电子邮件或微信与您联系、

    电子邮件 : wei_liu@bizlinktech.com

    电话:13786084136

    谢谢

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    坞站上的 Type-C 端口将仅用作源模式、坞站未连接到电源、笔记本电脑不应为我的坞站供电、这意味着 VBUS 上应该没有电压。 但我们的实际测量发现、VBUS 电压将从0下降到5V、然后从5下降到0V、然后反复变化。

    我希望当底座未连接电源时、笔记本电脑不会为底座供电。 连接到电源后、坞站将为笔记本电脑供电。

    这是日志 e2e.ti.com/.../PDlog_5F00_issue_5F00_1.zip

    谢谢

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test.pjt

    您好、Wei、

    您可以将附加的 pjt 文件作为参考。

    VBUS 必须在正常 PD 连接中具有电压、这是 USB-IF 的调节。

    但您可以执行一些设置来防止灌电流路径打开、例如在 pjt 文件中设置的禁用灌电流路径。

    在最新的 pjt 文件 test.pjt 中、我将灌电流能力设置为5V @0.1A、并更改端口控制寄存器中的配置。

    您可以尝试一下。

    谢谢

    必应