This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:VDD&轮询模式&INT

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973676/tic10024-q1-vdd-polling-mode-int

器件型号:TIC10024-Q1

你(们)好

逻辑电气 VDD 的关断是否会影响 INT 中断

2.可以在低功耗下关闭 VDD

3.当配置为轮询模式时,输入中断被打开,INT 将始终为低电平,导致这种现象的原因是什么?

4.你能提供例行程序

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我有

    逻辑电气 VDD 的关断是否会影响 INT 中断

    INT 引脚是一种开漏架构、需要使用一个外部上拉电阻器来实现逻辑高电平。 VDD 逻辑电源用于设置连接到 MCU 的 SPI 信号的逻辑电平、也可用于 INT 上拉电阻器。 但是、如果在 VDD 被禁用时需要激活 INT 引脚、也可以将其连接到12V 电源。 数据表中称为微控制器唤醒的第8.3.9.3节介绍了如何实现这一点、而 TIC10024-Q1数据表中的图15显示了电路。

    如果只有一个上拉电阻器连接到 VDD 并且 VDD 电源关断、则不会向 MCU 指示 INT 信号。

    2.可以在低功耗下关闭 VDD

    是的、如果 SPI 和 INT 用于上拉电源、则 VDD 仅设置其逻辑电平。 该器件完全由 Vs 电源供电、并将保留配置设置。 然而、为了实现正确的 SPI 通信、VDD 必须存在、但是当不需要 SPI 通信时、它可被关闭。 INT 将需要 VDD 电源、除非已按照数据表中所述将其配置为与电源间的上拉电阻。

    3.当配置为轮询模式时,输入中断被打开,INT 将始终为低电平,导致这种现象的原因是什么?

    我不确定我对您的问题的理解是否正确、但我认为您是指以下行为。

    触发位设置为1后、器件将轮询输入并将默认开关状态值存储到存储器中。 完成此操作后、它将设置 INT_STAT 寄存器中的 SSC 位并将 INT 引脚设置为低电平、以指示器件现在正在主动监测输入开关的默认状态变化。 要清除 INT 引脚、MCU 必须读取 INT_STAT 寄存器(偏移= 2h)以清除 SSC 位、进而将 INT 引脚从低电平状态释放。

    如果这不是您提到的内容、请指向文档、或提供一些有关配置和尝试释放 INT 引脚的其他信息、这些信息不成功、可帮助我理解。

    4.你能提供例行程序

    我可以帮助提供例行程序或一些配置建议。 但我不确定您具体要问什么。 您是否只想了解有关如何释放 INT 引脚的信息? 如果是这样、您只需读取 INT_STAT 寄存器即可。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Q1是对的?PNP MOSFET?Q1,不是发射器连接到 VIN?、感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请帮助提供两种模式的配置例程(包括中断使用)、感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    Q1是 PNP BJT 晶体管、数据表中的图是正确的、但您的建议也适用。

    以下是数据表中显示的电路仿真、其中发射极使用方波信号连接到 LDO_EN、以表示 nINT 引脚的输出。

    这里是集电极连接到 LDO_EN 时建议的配置的仿真。

     

    您可以看到、这两种配置都应该正常工作、我使用试验电路板对该电路进行了快速原型设计、以验证这两种配置实际上都可以正常工作、如仿真中所示。

    有关 如何配置器件的信息、请阅读配置 TIC12400-Q1多开关检测接口(MSDI)应用报告的步骤。 我没有关于您所需配置的任何信息、涉及您要使用的输入、您是要拉电流还是灌电流、 以及您将需要多少电流、您是将使用比较器还是 ADC 进行采样、以及您将需要哪些阈值用于开关类型等  

    应用报告将引导您完成配置步骤、但如果您对任何详细信息有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jonathan