您好!
我将使用 HD3SS3220设计 USB-C UFP 方案。 我的问题是关于 DIR 引脚的上拉电压。
很明显、DIR ping 应该以3.3V 的电压上拉(请参阅 此答案)、但也确实应该在 VDD5电源轨之后施加此电压(请参阅 TI 数据表上的7.3.12 VDD5和 VCC33上电要求)、因为它是一个非失效防护引脚。 我正在设计数据表"8.2.4典型应用、UFP 端口"中 TI 建议的方案、表8-3中有以下陈述:对于 C 型端口的 VDD5 VBUS、可以使用。 怎么可能? VBUS、因此 VDD5可以在没有任何 VCC33的情况下断开和重新连接、因此违反了 DIR 引脚的电源时序。
提前感谢、
Fabio