Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TUSB564, TUSB1064
主题中讨论的其他器件: SN65DP141、 TUSB564、 TUSB1064
您好!
这是一个具有方框图的 Type-C 对接系统、如下所示。 子板和主板将通过10引脚焊盘连接、如底部所示、但该焊盘的信号损耗未知。 我们现在知道、从 Type-C 连接器到 TDP142的布线长度总共约为3英寸。 我认为我们还需要考虑 PD 控制器内的 Type-C 多路复用器损耗(信号损耗表如下所示)。 您是否发现此类应用有任何问题? 引脚焊盘可接受的信号损耗是多少? 是否更好地使用 SN65DP141?
引脚焊盘的布局如下所示。
Type-C 多路复用器损耗
谢谢、
安东尼