This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:SDA 的电流

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976600/tca6408a-current-of-sda

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: TXS0102

尊敬的先生:

     从 TCA6408A 规格的第6页中、

如何了解 SDA 的 IOL 规格?

这是否意味着 TCA6408A 的驱动器强度最小为3mA?

如何设置 TCA6408A 的 SDA 和 SCL 引脚的上拉电阻以符合以下规格?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规范规定、当 IOL = 3mA 时、驱动器的 VOL 必须在最高0.4V 的电压下。 这与 VOL = 0.4V 时 IOL 至少为3mA 相同

    您必须调整上拉电阻的大小、以便电流最大为3mA、即 RPU≥VCC / 3mA。 在实践中、根据速度和总线电容使用0.5mA 至3mA 之间的电流。 另请参见 I²C 总线上拉电阻计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

         TCA6408A IC、因为电压电平问题、

    我们添加了 TI 的电平位移 txs0102、

    A 侧和 B 侧都需要相同的驱动器强度?

    还是可能是符合 I2C 规范的差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;闭合时、所有上拉电阻器都是并联的。

    TXS 具有内部上拉电阻器;在没有任何外部上拉电阻器的情况下、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

       不需要检查每个电平位移侧的电流?

    只需遵循上拉电阻计算器规则、对吧?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TXS 时、请勿添加任何上拉电阻器。