主题中讨论的其他器件: TXS0102
尊敬的先生:
从 TCA6408A 规格的第6页中、
如何了解 SDA 的 IOL 规格?
这是否意味着 TCA6408A 的驱动器强度最小为3mA?
如何设置 TCA6408A 的 SDA 和 SCL 引脚的上拉电阻以符合以下规格?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
μ I²C 规范规定、当 IOL = 3mA 时、驱动器的 VOL 必须在最高0.4V 的电压下。 这与 VOL = 0.4V 时 IOL 至少为3mA 相同
您必须调整上拉电阻的大小、以便电流最大为3mA、即 RPU≥VCC / 3mA。 在实践中、根据速度和总线电容使用0.5mA 至3mA 之间的电流。 另请参见 I²C 总线上拉电阻计算。