This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:发送"Discover modes"后、通信不会继续、并且"Entermode"未发送。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971954/tps65988-after-sending-discover-modes-the-communication-is-not-continued-and-entermode-is-not-sent

器件型号:TPS65988

大家好、

我有坞站产品。

在从 S4/S5恢复的 MS Surface Pro 7平台上、无法显示外部显示器。

法国(FR):10/10。 从日志中可以看出、在发送"发现模式"后、通信未继续、并且未发送"进入模式"。

以下文件为 log

e2e.ti.com/.../CSB-DOCK-SUFACE-PRO-7-S4_DE5665678476_LOG.rar

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件专家正在对此进行检查、并将很快与您联系。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6461981、

    我已检查 PD 日志。 您还可以共享用于 Dock 内 PD 的配置文件(项目文件)吗?

    谢谢!

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    下面是 PJT 文件。

    e2e.ti.com/.../CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID.rar

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否与中报告的问题相同:  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    在同一产品的不同平台上、这是不同的问题

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与 HP Chromebook 机箱类似、我们可以合并或仅使用1个线程。

    与其他情况一样、您在该坞站中是否有 AMD 多路复用器、如果是、我希望在此查看 I2C 事务。

    我知道您的设置是使用多功能(DP 2通道+ USB3)、您是否通过取消选中此位来尝试了 DP 4通道设置?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我觉得他们不是同一个问题,在这种情况下,原因是接收器不能继续通信,接收器应该发送 Entermode,但没有

    在 HP Chormebook 中、源应该发送注意事项。我不知道这是否是问题的原因、通信是否成功而不发送注意事项?

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望为每个案例使用单独的线程、则不会出现问题。

    现在、在本表面情况下、日志显示在 PD 作为源后、UFP 响应了 DiscMode 请求、Surface 未发送 EnterMode 请求消息。 此消息必须由 DFP 而不是 UFP 发起。

    您是否有其他显示接收器未对“进入模式”请求的日志?

    表面停止通信时发生了什么情况。

    我将单独讨论 HP 案例。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    这是否意味着平台问题?

    答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从它显示的日志中、不确定为什么它停止通信。

    例如、它是否在 HP 机箱等不同的电源序列中工作?

    此致、

    Peter