This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:差分线路布线阻抗

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972597/tpd12s521-differential-line-trace-impedance

器件型号:TPD12S521

大家好、团队、

根据 DS 11.2布局示例、输入和输出模式通过 IC 连接在电路板的两侧。

在这种情况下、我认为应该同时考虑 PCB 的阻抗和 IC 的阻抗。

考虑到 IC 的阻抗、它是否需要进行任何阻抗调整?

您能告诉我建议的阻抗调整程序吗? (例如阻抗值、子层 GND 等)

此外、我想在阻抗调整后执行仿真。

请给我一个 S 参数吗? 我找到了 IBIS 模型、但未找到 S 参数描述。

另一方面、使用过孔的2.3布线说明了单面连接。 它重点介绍了通孔的影响。 但是、该器件应与小过孔电感和双面连接配合使用、对吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    请参阅以下评论:

    有一些特殊工具可用于 HDMI 布线的阻抗匹配、请遵循布局指南。

    2.该器件没有 S-Parameter、您可以在 TI.com 上参阅 IBIS 模型。

    3.是的、对于过孔、应较小以减少寄生参数。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel-San、

    感谢你的答复。

    我没有得到您的答案#1。

    "专用工具"是什么意思? 我无法从 DS 和 SLVA680的布局指南中找到它。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

      我的意思是、某些 EDA 工具可以匹配 HDMI 布线的阻抗匹配。

    此致、

    Ansel