This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DSI 数据通道、480*240显示器问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975867/ds90ub941as-q1-dsi-data-lane-with-480-240-display-monitor-questions

器件型号:DS90UB941AS-Q1

您好,

我们客户的应用如下:

SoC <--DSI->ds90ub941串行器<--FPDLINK---> ds90ub948解串器<--oLDI-->ds90cf366  <--rgp-->显示监视器(480x240)
   

ds90ub941配置时钟模式0:“FPD-Link III 由 DSI 时钟生成。 DSI 时钟必须是连续的。”。

首先、他配置 了4个 DSI 数据通道(通过 MODE_SEL0配置)、但显示监视器无法显示。

然后、他配置了寄存器0X4F 并将其更改为1通道、此时会显示该显示屏。

问题是:

数据表描述了单 通道上的像素时钟频率范围为25MHz 至105MHz。 但为什么480*240液晶屏会出现问题?

2.为什么数据通道从4更改为1、LCD 可能会显示?  

 

此致

Kailyn

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    总视频分辨率包括消隐是多少?

     是否为4通道正确放置了 TSKIP 值?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢 你的答复。 下面是 LCD 数据表的一部分、我们可以计算总像素时钟:

      (480+296)*(240+10)*60=11640000=11.64.MHz

    如果它可以根据该决议正常工作、那么在长时间工作期间是否有任何潜在问题?  

    非常感谢

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    什么是水平周期?  

    25MHz 至105MHz PCLK 是我们验证 941AS 是否能够正常工作的速率。 我不知道您的应用程序为何适用于941AS 和948、但我们无法保证该系统在所有温度和所有情况下都能正常工作、因此我建议您不要将941AS 用于此显示屏、除非您可以增加 PCLK。  

    DSI 要求每通道至少150Mbps、对于4条通道、每条通道的数据速率低于每条通道150Mbps、而对于1条通道、每条通道的数据速率超过此150Mbps。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    水平周期为504~1540 PCLK。 客户使用941是因为其输入与 MIPI DSI 输入兼容。  我们有两个串行器 UB941和 UH941,它们的最小像素时钟都是25MHz。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但 什么是水平周期? 如果 H 有效为480、H 消隐最大为296、最大帧速率为70Hz、则每秒 H 像素数为  54320.我看不到 什么是水平周期。