This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83:定制板24位 RGB TFT LCD 至 LVDS TFT LCD

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975552/sn75lvds83-custom-board-24bit-rgb-tft-lcd-to-lvds-tft-lcd

器件型号:SN75LVDS83

大家好。

我已经设计了一个使用具有24位 RGB 的7英寸 TFT LCD 的电路板,但 现在客户要求我使用 MIPI/DSI 接口将 TFT LCD 24位 RGB 更改为 TFT LCD。

我通过  使用 SN75LVDS83找到了解决方案、我拥有基于"Tida 010013"电路板的定制电路板。

但我不确定我的设计是否正确。

那么,有人可以为我的定制板提供一些建议吗?

当前 TFT LCD 24位 RGB:  

TFT LCD MIPI/DSI、我将更改:  

我目前已附上 TFT LCD 24位(它正常运行)的原理图、 自定义电路板将24位 RGB 转换为 MIPI/DSI.e2e.ti.com/.../TFT_5F00_ADAPTER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、黄

    我可以帮助查看设计。 我将在星期三前再次与您取得合作

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ChARLEY Cai。

    感谢您的回复。

    我仍然等待您的审核结果、然后再执行订单 PCB。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我认为这不会奏效。

    您挑选的 TFT 面板接受 MIPI DSI 输入、但 SN75LVDS83仅输出 OLDI 信号。

    OLDI 和 DSI 不兼容。 您可能需要查找不同的桥接芯片。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ChARLEY Cai。

    您是否有适合我项目的推荐 TI 桥接芯片?

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我认为 TI 没有 RGB 转 DSI 转换器。 我看到其他供应商提供了这些功能、并通过快速的 Google 搜索。

    此致、

    蔡夏利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ChARLEY Cai。

    感谢您的回答。

    我认为我必须为我的案例找到其他解决方案。

    此致。