大家好。
我已经设计了一个使用具有24位 RGB 的7英寸 TFT LCD 的电路板,但 现在客户要求我使用 MIPI/DSI 接口将 TFT LCD 24位 RGB 更改为 TFT LCD。
我通过 使用 SN75LVDS83找到了解决方案、我拥有基于"Tida 010013"电路板的定制电路板。
但我不确定我的设计是否正确。
那么,有人可以为我的定制板提供一些建议吗?
我目前已附上 TFT LCD 24位(它正常运行)的原理图、 自定义电路板将24位 RGB 转换为 MIPI/DSI.e2e.ti.com/.../TFT_5F00_ADAPTER.pdf