This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:原理图审阅请求

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972250/tic10024-q1-schematic-review-request

器件型号:TIC10024-Q1

尊敬的团队:

我想请求对适用于汽车应用的 TIC10024-Q1进行原理图审阅。 此外、请检查元件的值、例如电容器和电阻器。 请参阅下面随附的文件。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TIC10024_2D00_Q1.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    VS、VDD、CAP_A、CAP_PRE 和 CAP_D 上的去耦电容器看起来正确。  我建议电路板上的电容值更大、更靠近 VS 和 VDD 的电源、我认为这将包含在设计中、但只是不显示在该原理图中。

    SPI 电路看起来正常、出现了

    此应用中不使用 RESET、因此将其拉低是正确的。

    我不确定 C_SWITCH_INT 和 O_SWITCH_WAKE 端口之间/INT 引脚上的双连接。  /INT 引脚是一个开漏引脚、在发生中断时将拉低。  阻断二极管的 C_Swtcht_INT 侧有一个上拉电阻器、用于隔离 O_SWITCH_WAKE 端口。  我无法从共享的原理图部分验证其用途或准确性。

    通常使用100欧姆的串联电阻值。  100nF 电容器看起来比我通常看到的要大一点、例如、在 EVM 上使用了0.015uF 电容器。  但是、如果没有有关您的开关或器件配置的任何信息、我无法验证它们的值是否适用于您所需的配置。  这些输入可配置为以不同的数量和不同的时间提供或灌入电流。  电阻器、电容器和开关将创建一个 RC 滤波器、该滤波器将更改比较器或 ADC 测量的脉冲幅度。  但是、由于可以设置不同的阈值电平、因此存在很大的灵活性。  但是、如果电容器过大、则电压电平可能无法在轮询周期内充电、从而导致低脉冲电压振幅。  如果您可以提供其他配置和交换机信息、我可以提供更具体的注释。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    该器件用于集成中央控制单元、以切换车门锁/解锁、安全带、后备箱、尾门等 当输入电阻器值为100欧姆时、您建议的输入电容器值或范围是多少? 15nF 至47nF?

    此外、我将在检查/INT 引脚上的双连接后通知您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    需要根据系统级要求确定适当的组件值、并且选择时应确保测量的稳定性和精度。  

    可能需要考虑许多因素、例如开关的电阻、开关类型以及开关闭合时是否"抖动"、开关和 MSDI 器件之间的接线、开关是接地还是连接到电源、 使用的电流量、轮询脉冲宽度和脉冲频率等

    我想说、15nF 至47nF 范围内的电容器比原理图中显示的100nF 电容器更为常见、对于您所描述的应用、这些电容器应该是可以接受的。  但是、这需要由客户确定并根据其实际系统应用进行调整。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    感谢您的善意解释。 这将有助于我理解此案例。

    此致、