This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:二极管的设计影响

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975685/tps65988-design-impact-of-the-diode

器件型号:TPS65988

您好!

我正在使用 TPS65988DH USB PD 控制器进行设计。

我们同时使用端口1和端口2作为 DRP。

因此、我们在 PPHV1和 PPHV2的结合点添加了肖特基二极管。

您能否说明它是否会对 PD 控制器行为造成任何影响?

请找到所用二极管的链接  

https://www.diodes.com/part/view/B360B 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beghiya、

    您的图像加载不正确。 不过、一般而言、系统侧的肖特基二极管不会影响 TPS65988DH 的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    但我们在 PP_HV 2路径中面临一些问题。 当我们使用 A 型至 C 型电缆连接电源时、系统不会消耗所需的最大电流、因此会发生故障。

    当我们使用相同的 A 型至 C 型电缆连接同一电源时、系统工作正常。

    当我们移除二极管并将 PP_HV1和 PP_HV2短接时、误差得到解决。 我无法理解为什么会观察到这种行为。

    我们已在多个电路板上测试了此案例。 所有观察结果都是相似的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请找到所附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议移除 TPS65988自身具有保护功能的二极管、因此无需以这种方式使用二极管。 您可以在以下应用手册中阅读有关 TPS65988电源路径性能和保护的更多信息