This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关引脚6的问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975849/dp83869hm-question-about-pin-6

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

您好!

此器件引脚6的命名约定似乎不一致。 数据表第4页的图表显示引脚6 = VDDA1P1、但它是第5页的引脚功能表中的 VDD1P1。 第11页的第8.3节没有提到 VDDA1P1、但第109页的图114显示了四个标记为 VDDA1P1的引脚。 DP83869EVM 用户指南中的原理图显示该引脚为 VDD1P0。 该引脚是否应由1.1V 或1.0V 供电? 它是模拟电源引脚还是数字电源引脚? 请提供建议。

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    感谢您将此事提请我们注意、并对这种困惑深表歉意。 所有实例都应标记为 VDD1P1。 这是1P1电压电源、请参阅第8.3节了解正确的说明。 这将在数据表的下一修订版中进行更新。 如果您对此主题有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil