Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869EVM
您好!
此器件引脚6的命名约定似乎不一致。 数据表第4页的图表显示引脚6 = VDDA1P1、但它是第5页的引脚功能表中的 VDD1P1。 第11页的第8.3节没有提到 VDDA1P1、但第109页的图114显示了四个标记为 VDDA1P1的引脚。 DP83869EVM 用户指南中的原理图显示该引脚为 VDD1P0。 该引脚是否应由1.1V 或1.0V 供电? 它是模拟电源引脚还是数字电源引脚? 请提供建议。
Roland