This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:通信问题

Guru**** 2887300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972754/tca9801-communication-problem

器件型号:TCA9801
主题中讨论的其他器件: TCA9509

大家好、

您能不能就2个 TCA9801已并联、主器件已连接到 B 侧、从器件已连接到 A 侧提供任何意见。

显然、该应用不同于参考设计、但我们需要尝试在不重新旋转 PCB 的情况下找到可用的解决方案。

 

问题详细信息:

         .1 FP (TCA9801 x1):它可以正常工作、并且始终可以检测到从器件。

         .2 FP (TCA9801 x2):如果无法成功工作、则无法检测到从器件。 您可以详细参考波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第10.1.2.2节. 说:

    TCA980x 系列支持与缓冲转换器连接、但必须小心确保不会违反任何操作条件。 一般而言、TCA980x 的 B 侧端口必须避免以下情况:

    • 独立 TCA980x 之外的电流源(另一个 TCA980x 的 B 侧、…μ A)

    如果电路符合 TCA9509限制、并且添加了上拉电阻器、则可以使用 B 侧可以连接在一起的转换器替换它们、例如 TCA9509。