This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:TLIN1441-Q1能否与24V 稳定电源轨配合使用?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1441-Q1, TLIN2441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971704/tlin1441-q1-can-tlin1441-q1-be-used-with-24v-stable-power-rail

器件型号:TLIN1441-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN2441-Q1

 其中一个客户正在考虑将 TLIN1441-Q1用于其新产品。

 这些产品不是汽车产品。 此外、产品中的电源电压为24V。

 他们有如下问题。

 可以给我答复吗?

 问:其产品中的电源为24V、电压非常稳定。

        此外、他们还希望使用 TLIN1441-Q1、因为 器件型号 低于 TLIN2441-Q1。

       TLIN1441-Q1能否与24V 稳定电源轨配合使用?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    是的、如果客户可以完全确认电源线上不会出现瞬变并且保持在24V、则 TLIN1441-Q1将正常工作。 它不适用于24V 汽车应用的原因是在车辆负载突降情况下会出现瞬态。 在这种情况下、电池电压可能会峰值高于42V、因此 TLIN1441-Q1将不够用。

    只要在该客户应用中 VSUP 电压永远不会超过42V、使用 TLIN1441-Q1就可以正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Eric、

     非常感谢您的回复。

     我可以在下面向您提出一个问题吗?

     问:  是否连接了使用12V 电源的 TLIN1441-Q1的 LIN 总线终端(5号)

         连接 到使用24V 电源的 TLIN2441的 LIN 总线端子(5号)?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    遗憾的是、这不起作用、这是由 LIN 总线显性位和隐性位阈值以及 LIN 引脚的输出电平导致的。 LIN 引脚输出电平和显性/隐性阈值基于 VSUP 电平。

    LIN 引脚上的高输出为0.85 * VSUP 或更高(24V 系统为20.4V、12V 系统为10.2V)、LIN 引脚上的低输出为0.2 * VSUP 或更低(24V 系统为4.8V、12V 系统为2.4V)。 LIN 的显性阈值为0.4 * VSUP 或更低(24V 系统为9.6V、12V 系统为4.8V)、隐性阈值为0.6 * VSUP 或更高(24V 系统为14.4V、12V 系统为7.2V)。

    因此、在24V 系统中、隐性阈值为14.4V 或更高、因此提供12V 电压的 LIN 节点将无法达到该阈值、因为它高于整个电源。 通常、LIN 仪表组用于共享相同的电源电压、如果电源电压足够接近、但12V 和24V 的值太不相同、不能协同工作、则可以通过这些方法来获得。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Eric、

     非常感谢您的回复。

     我可以很好地理解它、因为你喜欢这种计划。

     如果我对 LIN 器件有任何疑问、我将再次询问您

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。