主题中讨论的其他器件: TLIN2441-Q1
其中一个客户正在考虑将 TLIN1441-Q1用于其新产品。
这些产品不是汽车产品。 此外、产品中的电源电压为24V。
他们有如下问题。
可以给我答复吗?
问:其产品中的电源为24V、电压非常稳定。
此外、他们还希望使用 TLIN1441-Q1、因为 器件型号 低于 TLIN2441-Q1。
TLIN1441-Q1能否与24V 稳定电源轨配合使用?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
其中一个客户正在考虑将 TLIN1441-Q1用于其新产品。
这些产品不是汽车产品。 此外、产品中的电源电压为24V。
他们有如下问题。
可以给我答复吗?
问:其产品中的电源为24V、电压非常稳定。
此外、他们还希望使用 TLIN1441-Q1、因为 器件型号 低于 TLIN2441-Q1。
TLIN1441-Q1能否与24V 稳定电源轨配合使用?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
Kazuya、
是的、如果客户可以完全确认电源线上不会出现瞬变并且保持在24V、则 TLIN1441-Q1将正常工作。 它不适用于24V 汽车应用的原因是在车辆负载突降情况下会出现瞬态。 在这种情况下、电池电压可能会峰值高于42V、因此 TLIN1441-Q1将不够用。
只要在该客户应用中 VSUP 电压永远不会超过42V、使用 TLIN1441-Q1就可以正常工作。
此致、
Kazuya、
遗憾的是、这不起作用、这是由 LIN 总线显性位和隐性位阈值以及 LIN 引脚的输出电平导致的。 LIN 引脚输出电平和显性/隐性阈值基于 VSUP 电平。
LIN 引脚上的高输出为0.85 * VSUP 或更高(24V 系统为20.4V、12V 系统为10.2V)、LIN 引脚上的低输出为0.2 * VSUP 或更低(24V 系统为4.8V、12V 系统为2.4V)。 LIN 的显性阈值为0.4 * VSUP 或更低(24V 系统为9.6V、12V 系统为4.8V)、隐性阈值为0.6 * VSUP 或更高(24V 系统为14.4V、12V 系统为7.2V)。
因此、在24V 系统中、隐性阈值为14.4V 或更高、因此提供12V 电压的 LIN 节点将无法达到该阈值、因为它高于整个电源。 通常、LIN 仪表组用于共享相同的电源电压、如果电源电压足够接近、但12V 和24V 的值太不相同、不能协同工作、则可以通过这些方法来获得。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、