This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:无法在 TX/RX 处锁定 CDR

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971632/ds250df230-cdr-could-not-be-lock-at-tx-rx

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:DS250DF410

大家好、

客户使用了2端口25G 网络接口卡、发现 CDR 无法锁定在 TX 和 RX 上、即 寄存器0x78 = 0x20。

但是   、当它们为 DS250DF410使用4端口25G 网络接口卡时、CDR 可能会被锁定。(寄存器0x78 = 0x30)

这2个卡具有相同的25.78125G 时钟源、2个 IC 处于默认值(调整模式1)。

 您是否知道我们如何解决 DS250DF230上的此问题?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我正在研究这一点、并将在明天向您提供更多详细信息。

    此致、

    Drew Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户正在使用什么是重定时器 CAL_CLK_IN 频率、它是25MHz 吗? 如果是25MHz、则客户应通过下表中的通道寄存器设置将 DS250DF230配置为25.7815Gbps CDR 速率。

    表25. 使用25MHz 校准时钟的常见数据速率寄存器设置

     

    数据速率

    REG_0x60值[十六进制]

    REG_0x61值[十六进制]

    REG_0x62值[十六进制]

    REG_0x63值[十六进制]

    REG_0x18[6:4]值[十六进制]

    25.78125Gbps (1)

    74.

    C0

    74.

    C0

    0

    25.0Gbps (1)

    80

    更好

    80

    更好

    0

    20.625 Gbps

    90

    B3

    90

    B3

    0

    12.5Gbps (1)

    80

    更好

    80

    更好

    1

    10.3125Gbps (1)

    90

    B3

    90

    B3

    1

     

    此致、

    Rodrigo Natal