主题中讨论的其他器件:DS250DF410、
大家好、
客户使用了2端口25G 网络接口卡、发现 CDR 无法锁定在 TX 和 RX 上、即 寄存器0x78 = 0x20。
但是 、当它们为 DS250DF410使用4端口25G 网络接口卡时、CDR 可能会被锁定。(寄存器0x78 = 0x30)
这2个卡具有相同的25.78125G 时钟源、2个 IC 处于默认值(调整模式1)。
您是否知道我们如何解决 DS250DF230上的此问题?
谢谢你。
此致、
Cindy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用了2端口25G 网络接口卡、发现 CDR 无法锁定在 TX 和 RX 上、即 寄存器0x78 = 0x20。
但是 、当它们为 DS250DF410使用4端口25G 网络接口卡时、CDR 可能会被锁定。(寄存器0x78 = 0x30)
这2个卡具有相同的25.78125G 时钟源、2个 IC 处于默认值(调整模式1)。
您是否知道我们如何解决 DS250DF230上的此问题?
谢谢你。
此致、
Cindy
您好!
客户正在使用什么是重定时器 CAL_CLK_IN 频率、它是25MHz 吗? 如果是25MHz、则客户应通过下表中的通道寄存器设置将 DS250DF230配置为25.7815Gbps CDR 速率。
表25. 使用25MHz 校准时钟的常见数据速率寄存器设置
|
数据速率 |
REG_0x60值[十六进制] |
REG_0x61值[十六进制] |
REG_0x62值[十六进制] |
REG_0x63值[十六进制] |
REG_0x18[6:4]值[十六进制] |
|
25.78125Gbps (1) |
74. |
C0 |
74. |
C0 |
0 |
|
25.0Gbps (1) |
80 |
更好 |
80 |
更好 |
0 |
|
20.625 Gbps |
90 |
B3 |
90 |
B3 |
0 |
|
12.5Gbps (1) |
80 |
更好 |
80 |
更好 |
1 |
|
10.3125Gbps (1) |
90 |
B3 |
90 |
B3 |
1 |
此致、
Rodrigo Natal