This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:断电时的反向偏置电流

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972170/ds125df410-back-biasing-current-when-powered-down

器件型号:DS125DF410

如果 SDA/SDC 或 INT 引脚通电(例如、将2k Ω 上拉至3.3V)、而 DS125DF410的其余部分断电(Vdd = 0V)、是否有任何显著的电流流入它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不应该存在。 根据数据表、这些引脚的电流仅在微安范围内。

    3.3V LVCMOS 直流规格(SDA、SDC、INT)

    VIH 高电平输入电压

    VDD = 2.5V

    1.75 3.6

    VIL 低电平输入电压

    VDD = 2.5V

    GND 0.7

    VOL 低电平输出电压

    IPULLUP = 3mA

    0.4.

    IIH 输入高电流

    VIN = 3.6V、VDD = 2.5V

    20 40.

    μA μ A

    IIL 输入低电流

    VIN = GND、VDD = 2.5V

    –10 10.

    μA μ A

    FSDC SMBus 时钟速率

    从机模式

    100 400

    kHz

    主控模式(5)

    400

    kHz

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师