Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1, ISO7761
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 Thread 中讨论的其他部件: 、ISO7761
您好、支持团队
由于 MUC 没有 CAN FD 接口、我的客户希望使用 TCAN4550 + ISO 通信来实现 CAN FD 接口
但是、很少有问题需要您的建议
- 如果使用1Mbps CAN、如何设置 SPI 波特率? 晶体仍为40MHz?
- 需要您的帮助来建议6通道隔离器与项目1的波特率相匹配。
- 寄存器映射设置起来似乎很复杂、您能提供一种简单的方法吗? (或必须设置的密钥寄存器是什么)
- 以下结构正常工作
非常感谢