This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550 RST/SCLK/SDI/SDO/NCS 问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1, ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972097/tcan4550-tcan4550-rst-sclk-sdi-sdo-ncs-questions

器件型号:TCAN4550
Thread 中讨论的其他部件: 、ISO7761

您好、支持团队  

由于 MUC 没有 CAN FD 接口、我的客户希望使用 TCAN4550 + ISO 通信来实现 CAN FD 接口  

但是、很少有问题需要您的建议   

  1. 如果使用1Mbps CAN、如何设置 SPI 波特率? 晶体仍为40MHz?
  2. 需要您的帮助来建议6通道隔离器与项目1的波特率相匹配。
  3. 寄存器映射设置起来似乎很复杂、您能提供一种简单的方法吗? (或必须设置的密钥寄存器是什么)
  4. 以下结构正常工作

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    我很高兴听到您的客户希望使用 TCAN4550-Q1。 我强烈建议客户阅读 《TCAN4550-Q1软件用户指南  》、并查看可用于开始使用的示例代码。 这两个器件均可在 TI.com 上的 TCAN4550-Q1产品文件夹中找到。 要回答您的问题:

    1. 通过 SPI 寄存器正确设置位分频来配置 CAN 数据速率、并且可以使用40MHz 时钟。 20MHz 时钟可用于1Mbps 数据速率、但为了适应未来的需求(如果客户希望在未来的应用中提高数据速率)、使用40MHz 时钟将是一个不错的选择。 SPI 波特率高达18MHz、无需配置。
    2. ISO7761应该能够满足这一要求、六个通道是您用红色圈出的六个通道、对吧?
    3. 查看我在帖子开头提到的启动代码和软件用户指南。 这将有助于客户入门。
    4. 不确定这里有什么问题。 您能澄清一下吗?

    如果您还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、