This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:配置、搭接、设计和布局信息

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971584/dp83867cr-configuration-straps-design-and-layout-information

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:TIDA-00204

您好!

我们使用 SOM (带 AM335x)和基板的定制设置、我们希望在其中迁移到新的 PHY (从 AR8035-AL1A 到 DP83867CRRGZ)。  下面是我的问题:

  1. Autoneg 禁用功能数据表第48页显示 RX_DV/RX_CTRL 的"需要搭接"、或者如果不可能、必须在配置寄存器4中清除某个位。 我们在初始设计中没有设置自举、因此可以从 U-boot 中清除该位。 如果没有执行这两个操作、您是否会将其视为设备工作的主要障碍?
  2. 遗憾的是、某些信号在 RGMII 接口中误交换(RX_CTL 与 RX_CLK 和 RX_D0与 RX_D1)、因此我们想放置一些 mod 导线、以便在进入基板的新修订版之前验证基本功能。 我知道这会破坏阻抗和长度匹配、但我是否认为即使在较低速度下也有机会工作、只是为了验证基本功能、或者没有必要进行该修改?
  3. 关于 RGMII 接口、Rx 和 Tx 总线内的长度匹配应该有多严格? 我看到 TIDA-00204参考设计使用0.254mm。 我知道、更紧密的匹配会更好、但如果更松散的匹配大约为4-5毫米、您认为仍然可以吗?
  4. 我们注意到,在 TIDA-00204中,MDI 线路有4.7pF 电容器接地。 这些是必要的、还是可以省略?
  5. 如果未使用 VDDA1P8、它是否仍然需要去耦电容、或者我们应该将其保持悬空?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按与问题相同的顺序查找以下答案:

    1.是的、如果无法进行设置、请写入该位。

    2.您应尝试任何方式的修改布线。 对于千兆位操作:RGMII 数据信号和时钟之间的偏差应小于200ps (严格),并且可能会由于跳线而变得边缘。 但是、如果您使用的是100Mbps 操作、那么它们也有更高的机会与跳线一起工作。

    3.在设计 RGMII 接口时,请考虑此200ps 最大延迟不匹配数。 进一步控制50ps 或100ps 的此延迟将为 MAC 和 PHY 提供更多裕度、以满足任何其他信号完整性偏差。

    4、可以省略。 它们通常是使用不同 RJ45连接器通过电气合规性测试的占位符。

    5、必须保持浮动。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Vicram。

    关于偏差,为了确保我正确理解,您提到的值不仅应在 RGMII 数据信号和时钟之间,而且还应在 RGMII 数据信号本身内部(例如,Rx_CTL 至 RxD0至 RxD1 e.t.c)遵循。 正确还是需要更严格? 我之所以提出这一要求、是因为数据表(第122页)指出" TXD[3:0]线路之间的偏差应小于11ps、这对于标准 FR4而言相当于60mil "。

    Tx 和 Rx 通道之间的偏斜如何? 我知道这不是很重要、但您也有这样的建议吗?

    因此、如果我的计算结果正确、FR4的行驶速度约为150mm/nsec、那么您提到的时序大约对应于:200PS (紧密)为30mm、100ps 为15mm、50ps 为7.5mm。

    因此、由于我们的情况下的长度匹配小于10mm、因此如果我们能够保持足够短的跳线、这可能会为我们提供使用跳线的机会。

    再次感谢、

    Giannis