This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:有关 DP83848K 生成测试代码以测量以太网信号质量的一些问题!

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971653/dp83848k-some-questions-about-dp83848k-to-generate-test-code-for-measuring-the-signal-quality-of-ethernet

器件型号:DP83848K

您好!

DP83848K 已应用于我的器件。 我将评估电缆末端的信号质量。

我在使用 DP83848K 时遇到了困难。 我不知道如何处理寄存器来发出测试序列数据包。 您能否提供一些解决方案或文档来帮助我完成测试。
我期待收到你的答复。

谢谢、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    本应用手册应帮助您在各种测试模式下进行配置:

    --

    此致、

    Vikram