This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:用于 Base10T 测试的 DP83630

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630-EVK, DP83630, USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971502/dp83630-dp83630-for-base10t-test

器件型号:DP83630
Thread 中讨论的其他部件:USB-2-MDIO

您好!

对于我的应用的 DP83630测试和鉴定、我有一些疑问。 我计划使用 DP83630-EVK 进行此练习、但不确定是否需要 LaunchPad 才能使用 USB-2-MDIO 串行管理工具? 我确实看到 DP83630-EVK 上有一个 USB 端口、因此我假设这允许我直接在 EVK 上执行寄存器设置、而不是通过 Launchpad 完成此操作?

在我的测试之一中、我尝试将传输所有位设置为"1"、以便我可以进行 10Base T 谐波含量测试的合规性测试。 是否让我知道这是否可以单独在 EVK 上执行?
如果是、我可能知道是否有任何资源按顺序显示要写入 芯片的寄存器和值。 以便我能够获得符合测试要求的输出?  
BR、
Leo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是的、您可以参阅 EVK 的用户指南。 它讨论了直接使用 USB 和使用"模拟 Launchpad 软件"的可能性。 其他选项是将并行焊盘和 LaunchPad 与 usb2mdio 一起使用。

    以下应用手册将帮助您进行10BT 测试所需的配置:

    --

    此致、

    Vikram