请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83630 Thread 中讨论的其他部件:、 USB-2-MDIO
您好!
对于我的应用的 DP83630测试和鉴定、我有一些疑问。 我计划使用 DP83630-EVK 进行此练习、但不确定是否需要 LaunchPad 才能使用 USB-2-MDIO 串行管理工具? 我确实看到 DP83630-EVK 上有一个 USB 端口、因此我假设这允许我直接在 EVK 上执行寄存器设置、而不是通过 Launchpad 完成此操作?
在我的测试之一中、我尝试将传输所有位设置为"1"、以便我可以进行 10Base T 谐波含量测试的合规性测试。 是否让我知道这是否可以单独在 EVK 上执行?
如果是、我可能知道是否有任何资源按顺序显示要写入 芯片的寄存器和值。 以便我能够获得符合测试要求的输出?
BR、
Leo