This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:更改 PDO1电压输出

Guru**** 2590240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970757/tps65988-change-pdo1-voltage-output

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS55288


我需要使 PDO1的电压输出为5.25V、我需要如何操作它?


我使用 TPS65988和 TPS55288连接 I2C1。 TPS65988的 PDO1设置为5V/3A、但我需要 PDO1实际输出5.25V。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了符合 USB PD 规范、如果 PD 控制器配置为源、则默认情况下必须提供固定的5V/3A 电流。 但是、由于您希望提供5.25V/3A 电流、因此只需添加另一个 PDO 并使用该电源 PDO2来提供5.25V 电压。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复、

    但是、我想知道是否有办法使 PDO1显示5V、但实际输出5.25V。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、正常运行时输出的电压不能超过通告的电压。

    谢谢、

    哈里