This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E-EVM 电阻器封装?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970714/dp83td510e-dp83td510e-evm-resistor-package

器件型号:DP83TD510E

大家好、TI 应用团队、

连接  到 EVM 上 DP83TD510E 的 RX+/RX-的 R19/R124采用2512封装且额定功率为1W、而连接到 TX+/TX-的 R14/R128仅采用0402封装。

是否有任何具体问题让 R19/R124具有如此大的封装? 我可以将0402封装用作连接到 TX+/TX-的封装吗?

非常感谢

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的联系、我将在明天为您提供有关此问题的答案、以进行确认

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    提前感谢您

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    此应用是否适用于 POE? 如果不是、我认为只要较小的组件符合规格、就应该是可以接受的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    它不是 POE。 感谢您的回答。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 我将在这里结束。