请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TD510E 大家好、TI 应用团队、
连接 到 EVM 上 DP83TD510E 的 RX+/RX-的 R19/R124采用2512封装且额定功率为1W、而连接到 TX+/TX-的 R14/R128仅采用0402封装。
是否有任何具体问题让 R19/R124具有如此大的封装? 我可以将0402封装用作连接到 TX+/TX-的封装吗?
非常感谢
Don
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 应用团队、
连接 到 EVM 上 DP83TD510E 的 RX+/RX-的 R19/R124采用2512封装且额定功率为1W、而连接到 TX+/TX-的 R14/R128仅采用0402封装。
是否有任何具体问题让 R19/R124具有如此大的封装? 我可以将0402封装用作连接到 TX+/TX-的封装吗?
非常感谢
Don