Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS100BR111 您好!
我计划将 DS100BR111用于 SATA 中继器。 TI 网站上的说明表示它支持 SATA、但数据表在支持程度上似乎并不明确。 它仅在特性和应用部分中提及 SATA II/II (3/6Gbps)。
您能肯定该部件支持高达10.3Gbps 和低至1.5Gbps 的 SATA 吗?
谢谢、
HSG