This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:支持的 SATA 数据速率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971045/ds100br111-supported-sata-data-rates

器件型号:DS100BR111

您好!

我计划将 DS100BR111用于 SATA 中继器。  TI 网站上的说明表示它支持 SATA、但数据表在支持程度上似乎并不明确。 它仅在特性和应用部分中提及 SATA II/II (3/6Gbps)。

 您能肯定该部件支持高达10.3Gbps 和低至1.5Gbps 的 SATA 吗?   

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    是的器件支持高达10.3Gbps 和1.25Gbps 的速率、具有低失真 OOB 支持。 请注意 MODE 引脚以实现正确的 OOB 和增益设置。

    此致、Nasser