尊敬的专家
我写信给大家、希望了解如何为 TUSB8042A 的 DFP 设置 TUSB8042A 强制 TUSB8042A 进入 TX 合规模式。
这仅适用于以下条件下的测试模式而非 USB 兼容性。 并应使用 I2C 命令将其设置为 TX 合规模式。
他们现在正在使用基于 ARM 的 OS (QCOM)、无法在其操作系统上使用 XHSTT。
目前、我的客户正在将 TUSB8042A 与用于 Windows 平板电脑项目的 QCOM 配合使用。
请查看、让我获取您对此的建议。
谢谢、致以诚挚的问候
Yun 比利